This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:向 LMX2595 EVB 用户手册附录 F 斜坡示例添加校准步骤?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1520293/lmx2595evm-add-calibration-step-to-the-lmx2595-evb-user-manual-appendix-f-ramp-example

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

工具/软件:

您能否告诉我要在 GUI 斜坡窗口和/或 User Controls 窗口中进行哪些更改、以便向 EVB 用户手册附录 F 斜坡示例添加校准步骤?

EVB 最初配置为重现 LMX2595 EVB 用户手册附录 F 中所示的斜升示例

我们尝试调整相同的范围(12000至12125 MHz)、但在12062.5 MHz 中途停止并进行校准、然后继续调整为12125 MHz。

到目前为止、尝试做到这一点会导致 Vtune 和输出频谱不符合预期。

有关更多详细信息、请参阅此链接中的文档:

https://drive.google.com/file/d/1t_IaiZzubtJ2YFKrSmL6bt-mxSgDjYtv/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校准可能是由于 RAMP_THRESH 设置为低于125MHz。 对于无校准斜坡、该寄存器应设置为大于斜坡范围、以便在中间跳过校准。