This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594分数杂散问题

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1516166/lmx2594-lmx2594-fractional-spur-issue

主题(LMX2594)中讨论的其他器件

부품 번호:LMX2594

도구 μ 소프트웨어 μ s:

尊敬的 TI:

我想我之前已经询问过这一点。

目前、当我将频率设置为14200.001 MHz 时、可以观察到随附图中显示的小数杂散。

配置如下。  

e2e.ti.com/.../TICS.tcs

由于无法修改环路滤波器、因此必须通过软件来解决问题。
我已经尝试更改了 MOD 值、MASH 顺序和 MASH SEED、但这些调整没有影响。

(环路滤波器与 EVB 板上的滤波器相同。)

有没有办法改进这一点?

如果当前值为:

  • Fpfd :100 MHz

  • FRAC : 1 / 修改 :100000

然后将其更改为:

  • FRAC :20,480 / 修改 :2,048,000,001.

在这种情况下、图中所示杂散是否不再出现?

BR、

Ko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ko:

    Fpd 为100MHz、确保 Fpd x NUM/DEN = 1kHz 时会有分数杂散。  

    除非使用不同的 FPD、我们实际上无法消除这些杂散。  

    您可以尝试 x5 /2来获得125MHz FPD。 此配置应改善1kHz 杂散、但无法完全消除杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ko:

    Fpd 为100MHz、确保 Fpd x NUM/DEN = 1kHz 时会有分数杂散。  

    除非使用不同的 FPD、我们实际上无法消除这些杂散。  

    您可以尝试 x5 /2来获得125MHz FPD。 此配置应改善1kHz 杂散、但无法完全消除杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel

    如果更改为125 MHz 、杂散预计会出现在大概±25 MHz 的位置。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ko:

    这会将主要小数杂散移至49.999MHz。 您还可能会看到主要分数1/2、3/2处的杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我将其更改为125 MHz、仍会获得如上图所示的相同结果。 这不是正常的、是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ko:

    这可能是因为14200Mhz 仍是50MHz 输入时钟的整数倍。  

    50MHz 时钟的格式是什么? 您如何将其连接到 OSCin?

    例如、当一个2Vpp 正弦波时钟连接到 OSCin 引脚且 OSCin*引脚对地交流短路时、杂散远小于您的杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您始终如此迅速地回应。

    50MHz 时钟如下图所示。

    OSCin 引脚交流耦合接地。

    在到达 OSCin 之前、时钟通过以下路径:

    TCXO =>时钟缓冲器=>开关=>分压器=> OSCin。

    但是、不会像您建议的那样使用正弦波、使相位噪声恶化?

    我使用您提供的图像中所示的相同设置进行测量、但图像中的相位噪声似乎更差。

    此致、

    BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ko:

    是的、方波优于正弦波。 实际上、在该 EVM 中、方波产生的杂散更少。

    尝试将 R45 OUT_ISET 从默认值0x0设置为0x3。 在本例中、这会将输出功率降低2dB、但杂散会降低超过5dB。

    您也可以尝试:

    -将 R511更改为0Ω

    -将 R502更改为0Ω 或其他小于150Ω 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:   

    您提供的 EVM 板结果非常有用、再次感谢您的支持。

    如前所述、我们提供时钟信号、但当基准信号通过 OSCin 输入时、分数杂散似乎受到负载的很大影响。

    看起来下一步就在我们这边。

    BR、

    Ko