This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:使用 APLL2时输出频率不准确

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1515760/lmk05318bevm-inaccurate-output-frequency-when-using-apll2

器件型号:LMK05318BEVM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 LMK05318BEVM 以便使用 APLL1和 APLL2生成不同的输出频率。 我遇到了输出频率出现的问题 使用 APLL2时不准确 ,同时它可以与 APLL1完美配合使用。

例如、当我将通道配置为输出时 25  MHz 消息流 APLL1 、频率准确地生成、这两个通过 TICS PRO。   不过、我尝试生成时会用到它  使用 APLL2的25 MHz 、输出频率会发生显著偏差——有时我会得到 23.70 MHz  或 26.43 MHz   相反。 其他频率也会出现同样的问题。

这种变化在不同配置下是可重现的。 我测量 A 上的输出频率 CRO 。

您能帮助我了解以下内容吗:

  • 为什么 APLL2无法生成准确的频率?

  • APLL2是否需要专门进行任何配置或校准?

  • 在某些频率范围内使用 APLL2时、是否存在已知的限制或限制?

如有任何建议或指导、将非常感谢。

我将分享屏幕截图以供您参考、因为我使用了通道0和通道1通过 APLL1和 APLL2生成25 MHz。

谢谢、
Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    您能否分享 APLL2提供了不正确频率的.tcs 配置?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    请找到.tcs 配置文件。

    此致、

    Ankit

    e2e.ti.com/.../TICS_5F00_PRO.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    谢谢你。 我将在本周结束前提供最新情况。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    由于实验室使用受限、我需要在下周检查配置。 让我在周二/周三回到您身边 感谢您的耐心。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、
    我无法重现您的问题。 但是、我确实观察到 DPLL 频率丢失(LOFL_DPLL)标志正在切换。 在向导中点击 Set DPLL 页面的 Run Script 按钮后、切换已解决。 Run Script 根据 XO 输入频率、REF 输入频率和 DPLL LBW 设置更新 DPLL 寄存器。
    请使用以下 TCS 重试。
    此外、我建议您使用频率计数器而不是示波器来测量频率、因为示波器具有更多的固有噪声、这会影响频率测量。 此应用手册可帮助您进一步解释其中的差异: https://www.ti.com/lit/an/scaa120b/scaa120b.pdf
    此致、
    Jennifer