This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:锁定需要多长时间

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1522571/cdcm6208v2g-how-long-does-it-take-to-lock

器件型号:CDCM6208V2G

工具/软件:

您好、

我需要知道释放 RESETN 后锁定需要多长时间。 在我的例子中、大约需要130ms。

我认为130ms 时间相当长。 我的编程序列如下所示。 是否有办法缩短锁定时间?

-。 置位低电平至 RESETN (PINT 44)

-。 通过 SPI 写入所有21个寄存器

-。 置为高电平有效至 RESETN

-。 使用示波器检查 STATUS0引脚。

此致、

YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YS、

    您的外部环路滤波器值是多少? 锁定时间与 PLL 的环路带宽成正比:  

    较高的 PFD 频率也有帮助-请尝试使用以下设置:

    谢谢、
    Kadeem