Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件:LMX2615-SP
工具/软件:
我正在以100Mhz 的频率使用烤箱控制的振荡器、计算出的最坏情况抖动为1.9e-12秒。 我将其作为差分信号输入到 oscinp 和 oscinn 中、并将其作为缓冲信号传递到 oscoutp/oscoutn、然后用作 LMX2615-SP 的基准时钟。 我们还使用 LMK 中的分配模式、其中来自 LMX 的反馈时钟为2.5GHz、用于在时钟输出0、1和2上创建(2) 31.25MHz (sysref)和250MHz 时钟(sysref)。
Im 尝试了解在此时钟树的最坏情况下、LMK 在相位噪声/附加抖动方面的影响。 我在 LMK 数据表中发现、LVDS 输出的 245.76 MHz 输出频率和12kHz -20MHz 积分带宽具有50fs 附加抖动。 我可以使用它、还是应该使用 TICS Pro 或 PLL Sim 来生成相位噪声图?