This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:缓冲输出和分配模式100MHz 基准时钟的附加抖动

Guru**** 2963700 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1521275/lmk04832-sp-additive-jitter-for-buffered-output-and-distribution-mode-100mhz-ref-clock

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件:LMX2615-SP

工具/软件:

我正在以100Mhz 的频率使用烤箱控制的振荡器、计算出的最坏情况抖动为1.9e-12秒。 我将其作为差分信号输入到 oscinp 和 oscinn 中、并将其作为缓冲信号传递到 oscoutp/oscoutn、然后用作 LMX2615-SP 的基准时钟。 我们还使用 LMK 中的分配模式、其中来自 LMX 的反馈时钟为2.5GHz、用于在时钟输出0、1和2上创建(2) 31.25MHz (sysref)和250MHz 时钟(sysref)。

Im 尝试了解在此时钟树的最坏情况下、LMK 在相位噪声/附加抖动方面的影响。 我在 LMK 数据表中发现、LVDS 输出的 245.76 MHz 输出频率和12kHz -20MHz 积分带宽具有50fs 附加抖动。 我可以使用它、还是应该使用 TICS Pro 或 PLL Sim 来生成相位噪声图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Arooj、  
    如果 OSCout 的本底噪声成为瓶颈、则通过 OSCout 传递信号始终会降低信号质量。  
    如果 ref clk 开始时性能较差、则从 OSCout 复制也会很糟糕。  

    我强烈建议输入 OSC 噪声源文本文件来估算整体输出 PN。  

    请注意、LVDS 值是一个典型值、可以更高一些。 我已经看到 LVDS 输出的附加抖动实际上接近60fs。  
    LVPECL 的表现更好、附加抖动 接近 36fs。  

    请注意、这些数字利用极高性能的源、例如 SMA100B 甚至 Wenezel。  

    此致、  

    Vicente