This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:器件规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1524406/bq32002-device-specifications

器件型号:BQ32002

工具/软件:

您好:

我的客户使用的是 BQ32002、如下所示。

它们检查的 BQ32002的 Pin2波形如下。

32.768KHz / VPP = 522.9mV、VIL = 60.78mV、VIH = 583.6mV

问题1: 波形看起来低且有噪声。 该波形是否会导致 BQ32002器件的运行或性能出现任何问题?

问题2:  请告知我们​​TI 推荐的输入低电压(VIL)和输入高电压(VIH)值。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我没有用于测量波形的电路板、无法对波形进行评论。  

    您可以尝试使用其他探头吗? 此外、确保使用极短的电线将探头的接地端连接到电路板的接地端。  

    OSCi 和 OSCO 引脚需要一个晶体、但不需要输入时钟信号、因此没有 VIH、VIL 规格。

    我测量了一个具有类似晶体振荡器结构的器件、电压摆幅也约为500mVpp。