This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:Reference Pro OUTP 的电压

Guru**** 2960130 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMK61PD0A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1525083/lmx2594evm-volatage-of-outp-of-reference-pro

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMK61PD0A2

工具/软件:

你好。

我们购买了 LMX2594EVM。

首先、我们尝试检查参考 PRO 的输出。

配置的控制引脚:

- 100 MHz (FS1:0和 FS0:0)

- LVPECL (操作系统:0和 OE:1)

在 OUTP 上、

峰峰值电压约为2.11V。

没关系吗?

我认为没有。

Becuase,

请参阅 LMK61PD0A2的数据表

表明 V_OD 的最大值为1.2V。

出什么问题了?

谢谢 你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何测量输出?

    FYI、我们应该通过将其中一个输出引脚连接到具有50Ω 阻抗的示波器来获得以下波形。 未使用的引脚采用50Ω 端接方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在设置上得到了与您类似的结果。

    非常感谢!