This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102EVM:有关 LMK3H0102EVM 中 I2C 电平转换设计的问题

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102EVM, LMK3H0102, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1524506/lmk3h0102evm-question-about-i2c-level-shift-design-in-lmk3h0102evm

器件型号:LMK3H0102EVM
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102USB2ANY

工具/软件:

尊敬的支持团队:  

 LMK3H0102EVM 原理图中 I2C 电平转换设计的相关说明

U2的 VREF_A (LSF0102DCUR)连接到1.65V 电平的原因是什么?

我会询问、因为 I2C IO 电平 基于提供给 LMK3H0102的 VDD。

在 VDD = 2.5V 的情况下、1.65V IO 电平似乎不起作用。   请帮助澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    根据 LSF0102DCUR 数据表、  在通过外部电阻器将 A1/A2引脚上拉至较高电压的情况下、VREF_A 侧可以被拉至较低电压:

    在1.8V 但不是2.5V 或3.3V 的情况下、您是否会看到电路板出现问题? 还有一些电阻器封装可用于绕过  LSF0102DCUR 、如果需要、可直接连接到 USB2ANY。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Kadeem)好

    我没有该 EVM。 目前处于原理图设计阶段。  

    我很好奇、如果 I2C=2.5V、那么在通过 VDD 访问时、您是否在 EVM 上看到问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    在2.5V 电源电压下与器件连接时不会出现问题。

    谢谢、

    Kadeem