This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59620:关于回流温度

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS59620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519969/tps59620-regarding-reflow-temperatures

器件型号:TPS59620

工具/软件:

您好、

我们使用 AIM RMA 焊锡膏 RMA 258 15R 焊锡膏。 回流焊后、我们观察到在元件下方形成焊球 、尤其是对于 LCC 封装随机出现。 因此,当我们传达相同的目标, AIM 建议将峰值温度提高在 225 至 230 摄氏度之间。因此,请您确认, OEM 参考的以下组件是否可以在 225 至 230 摄氏度的峰值温度下进行测试

注意: 所有这些组件均为非 RoHS、铅涂层均为热焊料浸渍。


1. 5962 - 9172501M3A

2. 5962 - 9221503M2A

3. 596 - 9172601M3A

4. 5962 - 9172801Q3A

5. 5962-87549012A

6. 5962 - 7802005M2A.

7. 5962 - 7802301Q2A

8. TPS70358HKH

9. 5962 - 7802005M2A.

10. 5962 - 7802301Q2A

11、TPS70358HKH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在与相关团队核实详细信息,将在几天内回复您。

    此致、

    Shamveel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已为 TPS59620 和 TPS70358 进行了检查。 根据 JEDEC J-STD-033、对于任何回流焊曲线、温度可能为 260C。

    此致、

    Shamveel