Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
工具/软件:
您好团队。 我当前正在我的应用中使用两个 LMX2820 PLL、两者均由相同的 100MHz 基准时钟驱动。 一个 PLL 配置为以 25MHz 阶跃生成 7GHz 至 14GHz 的可变频率、而另一个 PLL 设置为 9GHz 的固定输出频率。 我的目标是实现这两个 PLL 之间的相位同步。 您能否提供有关使用 PSYNC 功能实现此目的的指导? 在这种情况下、我连接了 PLL1 和 PLL2 的两个 PYNSC 信号。
谢谢。