This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820 相位同步

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1525317/lmx2820-lmx2820-phase-synchronization

器件型号:LMX2820

工具/软件:

您好团队。 我当前正在我的应用中使用两个 LMX2820 PLL、两者均由相同的 100MHz 基准时钟驱动。 一个 PLL 配置为以 25MHz 阶跃生成 7GHz 至 14GHz 的可变频率、而另一个 PLL 设置为 9GHz 的固定输出频率。 我的目标是实现这两个 PLL 之间的相位同步。 您能否提供有关使用 PSYNC 功能实现此目的的指导?  在这种情况下、我连接了 PLL1 和 PLL2 的两个 PYNSC 信号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    请阅读以下应用手册、了解如何同步多个 LMX2820 器件。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snau273

     多个器件的同步通常假定所有输出频率是相同的。 如果它们的频率不同、但它们是彼此的整数倍、这也很好。

    在您的用例中、如何验证两个非整数多个频率是同步的? 例如、当频率为 8975MHz 和 9000MHz 时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 为了澄清这一点、相位同步是否要求 PLL 在相同的输出频率或基准时钟整数倍的频率下运行?

    此外、在两个 PLL 共享 100MHz 基准时钟且已取消激活 PSYNC 的设置中、可能会出现什么相位不匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    LMX 器件在执行相位同步后、将使输入和输出之间的相位具有确定性。 同步存在限制、请再次查看数据表或应用手册。  

    我的问题是如何验证两个非整数多个时钟是否同步。  例如、有两个输出时钟、它们的频率为 10Hz 和 11Hz。  我们如何验证它们是否进行了相位同步?