This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:lmx2594 频率不稳定、漂移

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1524645/lmx2594-lmx2594-frequency-unstable-drift

部件号:LMX2594

工具/软件:

我读取 R110 以确定锁定状态。  回读值为 0x01EA。

我不确定哪里错了、但我有这个 filee2e.ti.com/.../1121.test.tcs

这是我的员工设置,但它似乎有些错误,我不是射频专家。

我只能检查 R110 寄存器的值。

请帮助我找到 bug、thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yan Ting、

    您的配置正常。  

    首先、请确保可以对器件进行编程。 为了验证这一点、在器件 Vcc 上电后、编程 POWERDOWN = 1、如果电流有显著变化、这意味着编程很好。

    然后、按照以下过程对器件进行编程。

    1.确保您有一个有效的输入时钟

    2.编程复位= 1

    3.按降序对所有寄存器进行编程。 也就是说、从最高地址到最低地址、要编程的最后一个寄存器为 R0。

    4.这一步是可选的。 再对 R0 编程一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释:

    我的参考时钟是使用 100Mhz、ppm 是 25-50 ppm、它是导致不稳定还是解锁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 R110 寄存器响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信可以看到射频信号、如果信号是 1.8GHz、则可以看到 13.3GHZ 射频信号进行频谱分析。

    和 400mA 的电流、但频率(如寄存器数据 0x1EA)看起来不稳定。 和漂移…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yan Ting、

    根据您的代码、您的配置在输出 A 处具有输出 B POWERDOWN 和 7GHz  

    MUXOUT_LD_SEL 设置为锁定检测输出、您是否在 MUXout 引脚上测量逻辑高电平?

    Vtune 电压是多少? 如果它被锁定、则它应在 1.3V 左右。  

    您能分享您的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、尽管我选择 LD_SE 引脚的 MUXout、但在发出命令时仍然可以获得回读信号、其值为 0x1EA。 我没有测量 Vtune 电压、但我看到它在逻辑分析中始终很低、因此我认为它刚好接近 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有原理图,因为这是一个人为我设计,我只能使用软件修改和测试,尝试功能测试... 但当我尝试我发现它是不稳定和漂移...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dly_5F00_10.mp4

    这个信号看起来不稳定 、没有锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TH 是 I 读取 R111、R112 寄存器值。 我确信 VTUNE 电压接近 9mv、Vcal 频率看起来像零……

    所有数据信息都是由该函数看起来像仅失效 转换器一个高频..

    我想有人给我一个代码只能看到高频转换器、但漂移太大、

    我不能用这来发送无线信号...这样的 QPSK 或其他格式的无线信号...

    我想您是否可以提供一个或多个演示寄存器代码、该寄存器可以构建 14GHz 频率并在我看来锁定频率?

    因为我只需要单个几乎 1.8G~3GHz ,而我将 up_converter 更改为 14GHz ,只需要这个功能。

    因为我搜索这个 14Ghz 演示代码,信息太少了... 我只需要一个正确的演示和寄存器表。

    我只修改寄存器,并尝试我可以知道该函数是正确的立即. 请帮助。

    我只停留了大约 12 个小时来完成这个项目,所以我需要很快…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yan Ting、

    下面是代码。

    e2e.ti.com/.../2594HexRegisterValues.txt

    这是配置。

    您是否验证了 100MHz 输入时钟? 它看起来不错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    no....seems 硬件是错误的,我尝试你给我的代码.

    并且寄存器将从 1ea 更改 0EA ...

    我没有任何想法和时钟,我们使用这个… 100MHz ak5  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提问、如果我的 ref clcok 不存在、我是否可以看到是否可以将单上变频器转换为 13.3 射频信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yan Ting、

    AK5 是参考时钟、LVDS 输出、连接正确、但布局非常糟糕。  

    如果您使用差分探头、请探头电阻器 R8、您应该获得 700mVpp 至 800mVpp 方波信号的 100MHz 时钟。  

    我们可以在没有基准时钟的情况下对器件进行编程。 要锁定 PLL/VCO、需要一个有效的参考时钟、否则会有输出、但频率不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图测量使用 osc 与 R8 ,但我似乎只看到 1.2 电压,不喜欢方波,也许时钟不工作... 我认为没有锁定的 PLL 可能没有基准时钟。 但它仍在转换器上...