工具/软件:
我读取 R110 以确定锁定状态。 回读值为 0x01EA。
我不确定哪里错了、但我有这个 filee2e.ti.com/.../1121.test.tcs
这是我的员工设置,但它似乎有些错误,我不是射频专家。
我只能检查 R110 寄存器的值。
请帮助我找到 bug、thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我读取 R110 以确定锁定状态。 回读值为 0x01EA。
我不确定哪里错了、但我有这个 filee2e.ti.com/.../1121.test.tcs
这是我的员工设置,但它似乎有些错误,我不是射频专家。
我只能检查 R110 寄存器的值。
请帮助我找到 bug、thx
嗨、Yan Ting、
您的配置正常。
首先、请确保可以对器件进行编程。 为了验证这一点、在器件 Vcc 上电后、编程 POWERDOWN = 1、如果电流有显著变化、这意味着编程很好。
然后、按照以下过程对器件进行编程。
1.确保您有一个有效的输入时钟
2.编程复位= 1
3.按降序对所有寄存器进行编程。 也就是说、从最高地址到最低地址、要编程的最后一个寄存器为 R0。
4.这一步是可选的。 再对 R0 编程一次。
e2e.ti.com/.../dly_5F00_10.mp4
这个信号看起来不稳定 、没有锁定


TH 是 I 读取 R111、R112 寄存器值。 我确信 VTUNE 电压接近 9mv、Vcal 频率看起来像零……
所有数据信息都是由该函数看起来像仅失效 转换器一个高频..
我想有人给我一个代码只能看到高频转换器、但漂移太大、
我不能用这来发送无线信号...这样的 QPSK 或其他格式的无线信号...
我想您是否可以提供一个或多个演示寄存器代码、该寄存器可以构建 14GHz 频率并在我看来锁定频率?
因为我只需要单个几乎 1.8G~3GHz ,而我将 up_converter 更改为 14GHz ,只需要这个功能。
因为我搜索这个 14Ghz 演示代码,信息太少了... 我只需要一个正确的演示和寄存器表。
我只修改寄存器,并尝试我可以知道该函数是正确的立即. 请帮助。
我只停留了大约 12 个小时来完成这个项目,所以我需要很快…
嗨、Yan Ting、
下面是代码。
e2e.ti.com/.../2594HexRegisterValues.txt
这是配置。

您是否验证了 100MHz 输入时钟? 它看起来不错吗?