This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:单音频率。

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1525825/lmx2595-single-tone-frequency

器件型号:LMX2595

工具/软件:

我们的定制板上有 LMX2595、我们希望将其编程为 6600MHz、为此我们使用 SIM PLLatium 设计了环路滤波器。

但是、当我们使用 Tics Pro GUI 对单音频率进行编程时、不会获得任何输出。

我们将获得另一个不需要的频率 (7.3GHz) 的输出。

请检查 GUI 中是否存在任何错误。

我上传了 GUI 文件。

e2e.ti.com/.../6545.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    尽管我建议对任何频率使用默认的 VCO Assist 设置、但您的配置都可以。

    我可以使用您的配置将 EVM 锁定到 6600.05MHz。

    由于您使用 TICS Pro 对电路板进行编程、因此我们可以消除这是一个软件问题、而您的问题可能是由硬件引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够解决这个问题。 该问题不是由任何硬件导致的、而是由 TICS Pro GUI 导致的。

    连接电路板时、GUI 没有对所有寄存器进行编程的选项。 我们必须转到 Raw Register 选项来首次写入所有寄存器。

    如果我们更改任何其他参数、则对电路板进行编程。 频率的任何变化都需要根据数据表切换 FCAL_EN。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    正确、该操作已记录在数据表中。