This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:LMX2491/LMX2492:使用 TRIG2 时不会激活触发器

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1526142/lmx2491-lmx2491-lmx2492-no-trigger-activated-when-trig2-is-used

器件型号:LMX2491
主题中讨论的其他器件: LMX2492

工具/软件:

您好:

我使用 LMX2491 分数 N PLL 作为雷达系统的一部分生成斜坡。

简化版方框图如下所示。

 

由于 LMX2491 和 LMX2492 除了频率范围外都非常相似、因此我想使用 LMX2492 进行测试是可以的。

 

第一步、我使用了 LMX2492EVB 和 TICS Pro、并将外部雷达连接到电路板、 以验证系统。

(请注意,考虑到频率范围,这有点棘手,但没关系)

斜坡是通过 TRIG1 引脚触发的。

这很好。

 

因此、我设计了自己的 PCB 板、以包含不同的元件:PLL、雷达、滤波器和信号转换。

当我收到电路板时、初始测试失败、我调查了可能是什么问题。

我发现我在原理图上反转了 TRIG1 和 TRIG2 网络标签。

为了方便测试、我仍使用 TICS Pro 对 LMX2491 芯片进行编程并生成触发信号。

 

因此、在 TICS Pro 中、我将触发源从 TRIG1 更改为 TRIG2。

这不起作用。

 

我恢复了评估板、将 LMX2492 替换为 LMX2491。

我重复了使用 TRIG1 和 TRIG2 作为触发源的测试。 (我每次都调整 TICS Pro 中的配置,确保每次对引脚应用触发器。)

我可以确认只有 TRIG1 引脚允许激活斜坡。

 

我修改了电路板、使其能够使用 TRIG1 引脚作为触发源、并且工作正常。

 

但是、虽然使用 TRIG1 引脚可以进行快速测试、但它不允许测试该系统。 我必须切断布线和添加电线。 在原型上仍然可以实现这一点、但我想了解为什么不能使用 TRIG2 引脚触发斜坡。

 

我尝试仔细阅读了数据表和用户指南、然后在论坛上运行了搜索、但我没有看到任何不将 TRIG2 引脚用作触发引脚的建议、也没有看到对特定配置进行编程以激活功能的要求。

 

您能否指出我的行为有误、以及为什么我无法使用 TRIG2 引脚作为斜坡的触发器?

 

期待您的反馈、

此致、

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    我认为这两种器件之间的 TRIG2 没有区别。 明天我会看能否证实这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、

    今天上午、我在我刚刚收到的新 LMX2492EVB 套件上运行了一些额外的测试。

    我对一个简单斜坡进行了编程、并探测了 VCO 滤波器输出端的信号。

     

    我遇到了同样的问题:

      -当将 TRIG1 配置为触发源 B 时,在 TICS Pro 的用户控制窗口中激活 TRIG1 引脚时,会产生一个斜坡

      - 当将 TRIG2 配置为触发源 B 时,在 TICS Pro 的用户控制窗口中激活 TRIG2 引脚时,不会产生斜坡

    我比较了为 2 种配置生成的导出寄存器值。

    唯一的区别是寄存器 R59、 TRIG1 的值为 0x003B01、 TRIG2 的值为 0x003B02 、分别对应于 TRIG1 端子 上升沿和 TRIG2 端子上升沿。

    因此配置似乎可以、但行为不符合预期。

    谨致问候、

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    LMX2492:TRIG1

    LMX2492:TRIG2

    我想您忘记将 TRIG2 设置为输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    这正是问题所在。 谢谢你。

    「我知道,我想要你。

    我今天测试了很多不同的东西,我精细地看到了这个设置在界面.

    默认情况下、TRIG1 定义为输入、因此我不必更改引脚的配置。

    这解决了问题并解决了我的问题。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Olivier