This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关 SYNC 选项的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1526080/lmx2594-questions-regarding-the-sync-option

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04208

工具/软件:

您好:

我对上的同步输入功能有疑问 LMX2594 。 根据我的理解、该输入用于同步多个 LMX2594 器件的相位。 在我的设置中、我正在使用 ZCU111 由 AMD/Xilinx 开发的电路板、其中包含两款 LMK04208 和 LMX2594 时钟 IC。

在 ZCU111 板上 MUXout 的示例 LMX2594 的引脚连接到板载 LED、并配置为指示 PLL 锁定状态。 当电路板正常运行时、LED 亮起、表明 PLL 已锁定、电路板按预期工作。

但是、我注意到了 SYNC 信号 串行通信协议(即将推出 CLKout3 ) 未激活。 请参阅随附的图、其中展示了 ZCU111 时钟结构。

有趣的是、当我启用时 CLKout3 并将其频率设置为 110MHz (与 CLKout4 相同)、LED 关闭、这表明锁定检测器现在会指示 LMX2594 PLL 的非锁定状态。

您能帮助我了解为什么启用 CLKout3 会以这种方式影响锁定状态吗? 是否需要在 LMX2594 上启用任何其他配置?
我尝试了启用 VCO_PHASE_SYNC 并将 INPIN_IGNORE 设置为零、但这不起作用。

我的目标是启用 SYNC 信号、以便我可以使用连接到的 10MHz 基准输入同步 LMX2594 PLL CLKin1 通信。

我已附上两个配置文件 LMK04208 和 LMX2594 正弦波 TICSPro 供您参考。

提前感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../LMK_5F00_CLKout4_5F00_110MHz:10MHz 110MHz.tcse2e.ti.com/.../LMX_5F00_3520MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hany、

    您的 LMK 配置文件将器件置于分发模式、恐怕您附加了错误的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    感谢您的答复。
    很遗憾、我在使用最新的 TICS Pro v1.7.9.0 时遇到问题。 加载 TCS 文件时、配置无法正确显示。 我以前在加载十六进制寄存器文件时会出现这个问题。
    我会在这里附加我已经使用了很长一段时间的另一个文件,它完美地在我的设置. 在此文件中、 CLKout3 断电。 查看以下快照:


    在我在原始问题分享的文件中、CLKOut3 处于通电状态、然后设置为 110MHz。 这是您需要在 LMK 侧进行的唯一更改。
    请告诉我新文件现在是否有效。

    e2e.ti.com/.../LMK_5F00_CLKout4_5F00_。110MHz:5F00_CLKin1_5F00_AM263P.tcs. 10MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hany、

    很遗憾、您给了我另一个分发模式配置、我也可以通过比较.tcs 文件的内容来确认这一点。

    无论如何、您的问题可能与以下相关:

    我们可以使用第二种方法来解决问题。

    1.对断电位进行编程以启用 CLKout3。

    2.从下拉菜单中选择 LVDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您能否详细说明一下分发配置的含义? 我提供的 TCS 文件对于我在 ZCU111 上的设置来说非常完美、因为我可以生成各种时钟来驱动 LMK2594 和 FPGA 结构、从而实现多逻辑块同步。

    关于您提到的步骤、这些是我在初次尝试为 LMX2594 启用 SYNC 信号时执行的确切步骤、这会导致 LMX2594 未锁定状态。

    对于您提到的文本、它与 LMK 编程的操作序列有关、对吗? 在本例中、我使用 AMD/Xilinx 系统控制器 GUI 以顺序方式对 LMK 和 LMX IC 的所有寄存器进行编程、也就是说、我不会影响执行或执行顺序。

    如果设置中有不清楚的地方、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hany、

    分配模式意味着未使用 PLL1 和 PLL2、输入信号进入分配路径和扇出。

    这是加载配置文件后获得的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    当我使用 TICSPro_1.7.9.0_27-May-2025 加载 TCS 文件时、我发现您遇到了与我在开始时相同的问题。 我已经切换回 TICSPro_1.7.2_05-2024 年 2 月、它对我来说非常有用、我可以正确地更改和加载配置。
    使用此版本、我可以在我的侧看到这些配置以及 110MHz 我与您共享的 TCS 文件 (LMK_CLKout4_CLKin1_TCS 10MHz)。

    您能否确认您使用的是哪个版本、如果切换到我所述的版本可以解决该问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hany、

    我已验证这一点、2025 版本的 TICS 无法正确加载.tcs 文件是奇数。 2024 版本 TICS 不存在此问题。

    回到您的问题、取消选中通道 3 的 Powerdown 位时、是否仍从通道 4 获得时钟信号? 我没有 LMK04208 EVM、需要帮助进行调试。