This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6H:关于 LMK6H 在采用不同封装和 VDD 时的 PCIe 抖动测试结果

Guru**** 2953850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1526873/lmk6h-regarding-pcie-jitter-test-result-for-lmk6h-when-it-comes-to-different-package-and-vdd

部件号:LMK6H

工具/软件:

尊敬的团队:  

对于 LMK6H、HCSL (100MHz) 型 LKM6H 器件的数据表中列出了大量抖动测量结果。  

我只是想知道不同的封装 (DLE ANN DLF) 和不同的 VDD(与不同的 VOH 相关)是否 会使抖动结果不同?  您是否有要分享的详细测试条件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  

    封装尺寸对 LMK6H 抖动性能没有重大影响。 对于数据表规格、典型条件通常在 VDD = 3.3V 和 25C 时确定、但最大规格考虑了 PVT 范围内的最坏情况变化。  

    特别是对于 PCIe 抖动规格、最小值和最大值还包括 接收器处模拟 PLL 环路滤波器设置扫描结果的变化。 如需了解更多详细信息、请参阅我们的 LMK6H PCIe 合规性报告: https://www.ti.com/lit/an/snla445/snla445.pdf 

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    我也在寻找

    (1) 随机抖动(从 12 kHz 到 20MHz 的集成 RJ)   

    (2)  随机抖动(从 2MHz 到<xmt-block1> 20MHz</xmt-block> 的集成 RJ)</s> 20MHz  

    (3) 确定性抖动((0.75 至 10MHz(偏移) )  

    (4)  确定性抖动((0.2 到 50MHz(偏移))  

    您是否知道如何在数据表中找到它们?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常对随机抖动和确定性抖动没有不同的规格、我们数据表中的 RMS 集成抖动值包括这两个部分。 关于不同的集成频段、我测量了 LMK6H 的 100MHz 型号的典型值(请参阅下图)。 如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Connor