Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2694-SEP 工具/软件:
即使 SPI 信号的时钟和时序设置正确、我也无法写入 PLL 射频合成器 LMX2694-SEP 的控制寄存器。 我按照建议将变量声明为“volatile INT8_t txData“。
是否有人遇到此问题并找出解决方案?
提前感谢。
注意:我的 SPI 时钟设置为 500KHz;第一个脉冲在芯片选择 (CS#) 信号拉低后设置、时序与 LMX2694-SEP 数据表第 9 页的图 6-2 类似。