This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:无法写入 PLL 射频合成器 LMX2694-SEP 的控制寄存器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1526146/lmx2694-sep-cannot-write-to-the-control-registers-of-the-pll-rf-synthesizer-lmx2694-sep

器件型号:LMX2694-SEP

工具/软件:

即使 SPI 信号的时钟和时序设置正确、我也无法写入 PLL 射频合成器 LMX2694-SEP 的控制寄存器。  我按照建议将变量声明为“volatile INT8_t txData“。

是否有人遇到此问题并找出解决方案?

提前感谢。

注意:我的 SPI 时钟设置为 500KHz;第一个脉冲在芯片选择 (CS#) 信号拉低后设置、时序与 LMX2694-SEP 数据表第 9 页的图 6-2 类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TRI:

    Vcc 上电后、写入 POWERDOWN = 1 以验证您的软件。 您能捕捉到 SPI 波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实在 Vcc 上电后写入了 1 来进行断电、写入了 0 来进行断电、但我没有看到芯片复位。

    顺便说一下、我昨天在 06/16/25 号电子邮件向您发送了 SPI 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TRI:  

    恐怕我没有收到你的邮件。

    您能在这里复制并粘贴波形吗?