Other Parts Discussed in Thread: LMK00101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00101 工具/软件:
我想在 Vdd=3.3V;Vddo=1.8V 条件下使用 LMK00101。
在数据表中、没有有关 Vdd=3.3V;Vddo=1.8V 条件时 CLKIN 到 CLKout(最小典型值最大值)和器件间偏斜的信息。
我想问一下当 Vdd=3.3V;Vddo=1.8V 条件时、CLKIN 到 CLKout(最小典型值最大值)的传播延迟和器件间延迟是如何的