This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:查询 LMK00101 的输出特性

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1530491/lmk00101-inquiry-on-the-output-characteristics-of-lmk00101

器件型号:LMK00101

工具/软件:

我想在 Vdd=3.3V;Vddo=1.8V 条件下使用 LMK00101。
在数据表中、没有有关 Vdd=3.3V;Vddo=1.8V 条件时 CLKIN 到 CLKout(最小典型值最大值)和器件间偏斜的信息。
我想问一下当 Vdd=3.3V;Vddo=1.8V 条件时、CLKIN 到 CLKout(最小典型值最大值)的传播延迟和器件间延迟是如何的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、  
    我们通过 PVT 进行测试。  

    传播延迟最大值高达 2.8ns  

    器件间最大偏斜为 0.6ns。  

    此致、  

    Vicente