Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7A4501-SP
工具/软件:
尊敬的团队
IAM 仅使用 LMX2615-SP IC 中的一个射频输出端口 (RFoutAM)、其余端口应正确端接。
因此、在参考数据表后、未使用的端口按如下方式进行端接。
1. RFoutBM — 使用 50 欧姆电阻器连接到 VCC。
2. RFoutBP — 使用 50 欧姆电阻器连接到 VCC。
3. RFoutAP — 使用 25 欧姆电阻器连接到 VCC。
RFoutAM 使用带有直流块和射频匹配网络并联的 50 Ω 电阻器拉至 VCC。 VCC 为 3.3V、从 TPS7A4501-SP LDO 生成。
我想知道
a.如果未使用的引脚端接(如上所述)正确。
b.如果 RFoutAM 引脚配置正确(如数据表建议的其他配置,例如数据表中的图 76)