This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:差分至单端转换

Guru**** 2572935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, TPS7A4501-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1530122/lmx2615-sp-differential-to-single-ended-conversion

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7A4501-SP

工具/软件:

尊敬的团队

IAM 仅使用 LMX2615-SP IC 中的一个射频输出端口 (RFoutAM)、其余端口应正确端接。

因此、在参考数据表后、未使用的端口按如下方式进行端接。

1. RFoutBM — 使用 50 欧姆电阻器连接到 VCC。

2. RFoutBP — 使用 50 欧姆电阻器连接到 VCC。

3. RFoutAP — 使用 25 欧姆电阻器连接到 VCC。

RFoutAM 使用带有直流块和射频匹配网络并联的 50 Ω 电阻器拉至 VCC。 VCC 为 3.3V、从 TPS7A4501-SP LDO 生成。

我想知道

a.如果未使用的引脚端接(如上所述)正确。

b.如果 RFoutAM 引脚配置正确(如数据表建议的其他配置,例如数据表中的图 76)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    未使用的输出通道、两个引脚都可以 50Ω 拉至高电平、通过软件禁用该通道。  

    活动通道的未使用引脚、50Ω 上拉、然后交流耦合到 50Ω 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回复、上拉网络中电感器 L2 和电容器 C29 的用途是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    C29 是交流短路、而 L2 是射频扼流圈。