This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:PLL 设置调整(CP 增益,锁定窗口和环路滤波器)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1531640/cdce6214-q1-pll-settings-adjustment-cp-gain-lock-window-and-loop-filter

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:ADC3683

工具/软件:

您好:  

我们计划将 CDCE6214-Q1 与 ADC3683 配合使用。

我们使用 TICSS Pro 来配置 CDCE6214-Q1 的寄存器、如下所示:

60MHz / PFD freq = 60MHz / Integer = 40 / Num = 0 且 Den = 1 / fVCO=PSA / 2400MHz = 5 的基准频率差

我们得到几个频率 OUT1 = PSA/8 = 60MHz、OUT 2 = PSA/2 = 240MHz 对应于 ADC 数据表表表 8-6 表的输出分辨率 16 位接口 2 线。

2. 60MHz / PFD freq = 60MHz / Integer = 39 / Num = 0 且 Den = 1 / fVCO=PSA / 2340MHz = 4 的基准频率差

我们得到了几个频率 OUT1 = PSA/9 = 65MHz、OUT 2 = PSA/2 = 292、5MHz 对应 ADC 默认配置输出分辨率 18 位接口 2 线(ADC 数据表表的表 8-6 中)。

我们的问题是如何为这两个设置(CP 增益,锁定窗口和环路滤波器)正确配置 PLL 设置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dias,

    我建议对这两种配置使用以下 PLL 设置。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    但是,如何调整这个参数好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dias,

    应使用 PLLatinum Sim 来确定电荷泵增益和环路滤波器、这将取决于所需的环路行为(最佳抖动性能与最快锁定时间与窄带宽)。  
    数据表中提供了我们建议的最常见设置:

    使用 SSC 或使用分数分频器时、锁定检测窗口应设置为最大值、如下所示:

    否则、可以将其设置为最小值或最大值。

    谢谢、
    Kadeem