This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 斜坡问题

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1531458/lmx2594-lmx2594-ramp-question

主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2492

您好、TI

我对 LMX2594 的斜坡功能有疑问。

我想使用 LMX2594 在 100µs 内实现 14GHz 至 15GHz 的线性调频脉冲工作。

使用 100MHz 的 PFD 时、是否有可能实现与数据表中的示例类似的性能水平(其中显示了 100µs 上的 125MHz 扫描)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用翻译工具来理解您的问题。  

    由于斜坡范围为 1GHz、因此必须在斜坡期间进行多次 VCO 校准。 因此、您不会获得线性频率斜坡、并且总斜坡时间将大于 100µs。  

    由于在斜坡中间进行 VCO 校准、您将获得如下所示的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我真的很抱歉—我肯定是用英语写的,但似乎浏览器的翻译功能出现故障,最终提交了韩语。 我真的为这种混乱而道歉。 使用 LMX2492 + VCO 解决方案似乎是正确的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、您需要使用 LMX2492 +外部 VCO。