请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMX2492您好、TI
我对 LMX2594 的斜坡功能有疑问。
我想使用 LMX2594 在 100µs 内实现 14GHz 至 15GHz 的线性调频脉冲工作。
使用 100MHz 的 PFD 时、是否有可能实现与数据表中的示例类似的性能水平(其中显示了 100µs 上的 125MHz 扫描)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.