This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318BTRGZTQ1\为高速接口计时

Guru**** 2952540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1533593/lmk05318b-lmk05318btrgztq1-clocking-high-speed-interfaces

器件型号:LMK05318B

工具/软件:

尊敬的团队:

        我们当前的设计采用 LMK05318BTRGZTQ1 PLL。 目标是通过一个本地振荡器将器件的输出时钟同步到 1PPS 输入基准、为 XO 时钟引脚提供输入并将 1PPS 信号连接到 PRIREF 引脚。 生成的输出时钟将用作以 4.25Gbps 运行的 FPGA 千兆位收发器的基准。 鉴于需要高度稳定和低抖动的参考时钟来确保无差错运行、我们有两个主要问题:

  1. 利用 DPLL 与 1PPS 输入同步是否会对整体时钟稳定性或抖动性能产生不利影响?

  2. LMK05318B-Q1 的 DPLL 是否适用于为我们的 FPGA 千兆位收发器提供时钟、或需要考虑任何具体问题?

此致、

Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    1. 否、DPLL 是实现 1PPS 锁定所必需的。 DPLL 提供窄 LBW (0.1Hz 或 0.01Hz) 来抖动清除输入、并能够以稳定的方式跟踪输入。
    2. 主要问题是确保 XO 输入是非常稳定的高精度时钟、例如 12.8MHz +/- 2ppm TCXO。 这样的要求是确保误差处于 1PPS 相位检测器工作的合适范围内。 下面是一个快速计算器、您可以使用它来查看 XO 输入精度和频率是否足以支持 1PPS 相位检测器。 如果您考虑了 TCXO、我也可以进行检查。
      1. e2e.ti.com/.../5305.1pps-phase-detection-calculator.xlsx

    此致、

    Jennifer