This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:外部 VCO 和 D1 LED

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1532057/lmx2492evm-external-vco-and-d1-led

器件型号:LMX2492EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:

我刚才通过移除 R6 和 R4_LF、并将 RF_OUT 的 SMA 连接到 VCO RF_OUT 除以 16 (24GHz VCO 到 1.5GHz DIV)、并将 Valf 连接到 VCO 的 VTUNE、从而连接外部 VCO。 此外、我还使用 PLLatinum Sim 更改了无源滤波器的值。 在 TICS Pro 中、我配置了 PLL 选项卡、如下所示:


VCO 输出为–10dBm、但根据我在此主题中阅读的内容来看可以 (https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/742862/lmx2492-power-level-for-fin?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX2492%25252525252520fin#)。 而 Vtune 的范围是 0V 至 1.8V  

仅连接和未启用 Vtune 电压 的 VCO 的工作频率为 1.387GHz、但所需的频率为 1.5GHz、我的目标是从 1.5GHz 增加到 1.516GHz。

运行该配置时、D1 LED 不会亮起、PLL 不会生成将 VCO 频率设置为 1.5GHz 所需的 0.88V 电压。 此外、Vtune 是 0V 时的平坦信号、随机峰值为 1.8V  

我想知道是否需要任何其他配置来将 PLL 配置为按预期工作。

如果需要、我可以分享更多信息。

提前感谢、

Joaquín μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    电荷泵增益为 1x、环路滤波器设计是否基于该电流?

    要进行调试、您可以将其中一个输出引脚设置为 R/2 和 N/2。 如果已锁定、则应该获得 25MHz (Fpd / 2)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    PLLatinum Sim 设计是使用 3.1kpd 计算的、但为了保护 VCO、我将其降低到 x1、因此它产生的峰值不会超过 1.8V

    在测试中、我一直仅将 D1 用于 DLD OK 以检查 PLL 锁定信号的能力、您建议使用 R/2 或 N/2 的更多器件吗? 除了首选的 LED 配置外、即使使用频谱分析仪的 TG 时、也无法从 PLL 获得绿灯。 我已经检查了 LED 是否可以打开,但我不明白为什么它不起作用时读取 Fin*。 在尝试弄清 PLL 无法按预期运行的原因时、我要寻找的另一个指标是 Vtune。 我正在使用和耳镜并寻找 CP 从低到高的变化、以帮助我找到信号锁定的位置、但对于 1.5GHz 信号、它约为 3.05GHz。

    我们在电路中所做的修改可能会出现问题吗? 为了了解 PLL 发生的情况、我可以测量任何其他指标吗?


    此致、

    Joaquín μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    3.1 KPD --> 3.1mA;x1 --> 0.1mA。 这是一个很大的不同、您能确认环路滤波器在 x1 处仍然稳定吗?

    设置 R/2 和 N/2 用于调试、不用于正常使用。 如果输入路径正常、您应该从 R/2 获得稳定的 25MHz 时钟。 如果 VCO 已锁定、还应该从 N/2 获得 25MHz 时钟。 如果 VCO 解锁、应该会得到其他一些频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我已经通过调整 KPD 值来检查了 PLLatinum Sim 中的行为、虽然仿真不会显示不稳定情况、但有一些明显的非线性。

    此外、我还测试了 R/2 和 N/2。 当检查示波器上的 R/2 时、我获得了干净的 25MHz 信号、这确认问题与 LMX2492EVM 上的 XOSC 无关。 然而、在测量 N/2 时、我观察到 13MHz 和 110MHz 之间的值出现波动。

    有趣的是、如果我使用跟踪发生器(而不是使用 VCO)打开环路并注入 1.5GHz 信号、则 N/2 输出会因输入信号功率而异。 例如:

    • –10dBm→25MHz

    • 在–5dBm→15.5MHz 时

    • 在 0dBm→11.7MHz 下

    这种行为是否被视为正常行为?

    由于我的 VCO 输出电压约为–10dBm(低于建议的输入电平)、因此我是否应该考虑修改 PLL 与 SMA 端口的输入连接? 使用跟踪发生器时、R/2 输出看起来稳定(可能是由于其可调功耗和低噪声)、但我的 VCO 不仅会引入更多噪声、还会引入响应延迟、因为它使用计数器将 24GHz 分频为 1.5GHz。 此延迟是否会导致该问题?

    此外、当我检查频谱分析仪上的 DIV 输出时、我确实可以在 1500± 2MHz 时看到。 但是、PLL 不会锁定在该范围内、而是似乎锁定在 6755MHz 或 8200MHz 周围的信号上。 这可能是由于电路另一部分的耦合、还是可能是由于连接出现故障?

    非常感谢您的见解和支持。

    此致、
    Joaquín μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的发现、我将在下周的实验室中进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    忘记提问、您是否移除了 R44 来切断板载 VCO U2 的电源?

    通过 RFout 连接器的–29dBm 1.5GHz 输入、我可以获得正确的 N/2 频率。 我当时很懒惰、我没有移除 R6 和 R4_LF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们最初没有将其移除、但之后、PLL 最终锁定!

    昨天、我们花了一些时间来研究为什么 PLL 仅在移除 VCO 输入电源时才工作。 我们发现 R6 未完全断开、只是转到左侧、从 SMA 输入切断 R6、但仍连接到 VCO 输出、并有效地与 R7 保持并联。 由于两个信号之间的相互作用、无意中创建了一个电容路径、该路径滤除了噪声并引入了周期性抖动:来自 VCO 的 Vp 为 9.6GHz、来自外部 VCO 或跟踪发生器的 Vn 为 1.5GHz。

    老实说,如果没有你的帮助,我永远不会发现这一点—非常感谢你的专业知识和(在这种情况下,非常有帮助!) 懒惰!

    此致、
    Joaquín μ s