This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:关于端接的交流电容值。

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1533574/lmk05318b-q1-regarding-the-ac-cap-value-for-the-termination

器件型号:LMK05318B-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMK05318B

工具/软件:

尊敬的团队:  
对于交流耦合 LVDS、在输入端接部分中提到了端接电容器、但未给出值。  
请告知我为下面所附图像提供了合适的电容

请尽快回复、  

谢谢。此致、
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    100nF。

    有关该问题的有趣说明:“如何端接 LVDS 连接“
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa840

    此致、
    Octo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Octo:  
    感谢您的答复、  
    LMK05138B-Q1 是这种通用的、还是有任何端接要求

    和

     

    在上面的附加图中、如果振荡器没有任何输出阻抗详细信息怎么办、如何确定 Rs



    此致、
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一般的经验法则。
    根据数据表的表 7.6 电气特性:
    XO 输入特性 — 单端输入电压摆幅必须介于 2.6V 峰峰值之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果振荡器没有任何输出阻抗详细信息、如何确定 Rs

    LVCMOS 的输出没有恒定阻抗。
    可以通过检查 vo 和 io 来估算阻抗。
    但 IO 高电平与 IO 低电平不同、Vo h/l 也不相同、因此它由不同的晶体管驱动。
    假设它将约为 20-30 欧姆、并且要获得 50 欧姆电阻、则添加一个 33 欧姆电阻器(可以在之后更改)

    示例计算:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    1. 是的、0.1uF 足以用作交流耦合电容器。 有关示例原理图、您还可以参阅 LMK05318B EVM 用户指南。
      1. https://www.ti.com/lit/ug/snau253/snau253.pdf
    2. 正确、图 7-8 是您可以使用的分压器方案示例、但不一定要使用这些精确的电阻器。 务必遵循数据表的输入特性。
    3. Zo = Rs + Ro、其中 Zo 是输出布线阻抗、Rs 是串联电阻器、Ro 是 LVCMOS 驱动器的内部输出阻抗。
      1. 如果 XO 数据表中未指定 Rout、我建议设置 Rs = 0 Ω。 如果 电路板测试后发现由于阻抗不匹配而导致信号完整性不佳、则可以将 Rs 更改为另一个值、例如 Octo 建议的 30 欧姆。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    感谢您的回复、我们给了您很大的帮助、  
    我还有一个疑问,  
    例如、如何从 TICS 对其进行编程。
    请告知我如何编程的程序和要求

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    我建议遵循 向导 页面。 请勿修改  高级  除非要更改特定的寄存器设置。 确保安装了最新的 TICS Pro 版本。

    完成后、点击“Write All Registers“按钮和“SOFT-RESET 芯片“来测试您的配置。

    此外、编程序列可在数据表的编程部分找到。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    我对必须澄清的联系有一些疑问。

    我们能继续在邮件中讨论吗?

    此致、Maharajan P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会联系您。