This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:2MHz 的 PSRR 请求

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1536172/lmk6c-psrr-request-for-2mhz

器件型号:LMK6C
主题中讨论的其他器件: CDC6C

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 对 LMK6C 的低抖动性能很感兴趣。

工作频率为 25MHz、Vout 为 3.3V。

由于我的客户使用 2MHz 的开关稳压器、因此他们希望确保 2MHz 的 PSRR 性能 。

但我在数据表上没有找到它。

您能否提供 LMK6C 和 CDC6C 的 2MHz PSRR 数据?

 此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我将仔细检查 LMK6C 和 CDC6C 的 2MHz 是否有 PSRR 数据。 我 预计这个更高频率的噪声主要会被电源引脚上的旁路电容器(而不是内部 LDO)滤除、并且性能可能比 1MHz 规格差几 dB。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    谢谢。 在 2MHz 处检查 PSRR 数据需要多长时间?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:  

    我无法在 2MHz 处找到这些器件的 PSRR 数据。 如果您希望我可以在工作台上进行抽查以获得典型值。 我必须返修 EVM 才能进行此测量、因此可能需要几天的时间。  典型的测量是否起作用、客户是否希望我们在数据表中添加规格?  

    此致、

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki  

    我实际上找到了 10MHz、20MHz 和 35MHz 的 LMK6 PSRR 数据(请参阅下图)。 由于数据表在 1MHz 处的规格为–70dBc、在 10MHz 处的典型测量值约为–60dBc、我假设在 2MHz 处、PSRR 对于 50mV 纹波应约为–65dBc。 请告诉我这是否有效。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您的检查。 但我看不到垂直轴。

    您能否再次上传图表?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我上传时、图片似乎被裁剪了。 这又是图:   

    此致、  

    Connor