This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000 - Vback 超级电容器的建议额定电压?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1536070/bq32000-bq32000---suggested-voltage-rating-for-vback-super-capacitor

器件型号:BQ32000

工具/软件:

您好:

Vback 超级电容器的建议额定电压是多少? 数据表规定 Vback 电压可以达到 Vcc。 我的应用中的 VCC 为 3.3V — 这是否意味着超级电容器的额定电压应该大于 3.3V?

我之所以提出这个问题、是因为我见过其他论坛讨论、人们说他们使用的是 3V 级的超级电容器。 在数据表中、使用了 3V 纽扣电池(但我知道充满电时电池应该大于 3V)。

进一步说明、该电路的前一位设计人员也使用了 3V 超级电容器。  我使用的 PN 已停产、唯一的引脚对引脚替代产品是额定电压为 2.7V 的 — 是否过低?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    除非我们闭合开关 TCFE、否则 Vback 始终小于 Vcc。 如果 Vcc = 3.3V 且超级电容器的额定电压为 3V、我会说这是相当安全的。  

    如果额定值为 2.7V、我建议添加一个额外二极管、如下所示。 缺点是使用超级电容器作为电源时、Vback 小于额定电压。  

    请注意、Vback 会影响切换时间。