Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B
Thread 中讨论的其他器件: LMK00804
工具/软件:
我们使用具有 3.3V CMOS 输入和 1.8V CMOS 输出的 LMK00804BPWR。
电路图如下。

输入频率为 4kHz、但 1.8V 输出信号的高电平显示异常振荡、如下图所示。

但是、当我们将输入更改为 1.8V CMOS 时、输出变为正常。

鉴于此、问题可能是什么? 我还断开了输出端的连接、现象保持一致、因此不会受到下游负载的影响。
下图显示了高电平振荡的局部放大视图。