This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:LMK00804BPWR 输出高电平异常振荡

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1537439/lmk00804b-lmk00804bpwr-output-high-level-abnormal-oscillation

器件型号:LMK00804B
Thread 中讨论的其他器件: LMK00804

工具/软件:

我们使用具有 3.3V CMOS 输入和 1.8V CMOS 输出的 LMK00804BPWR。
电路图如下。

输入频率为 4kHz、但 1.8V 输出信号的高电平显示异常振荡、如下图所示。


但是、当我们将输入更改为 1.8V CMOS 时、输出变为正常。


鉴于此、问题可能是什么? 我还断开了输出端的连接、现象保持一致、因此不会受到下游负载的影响。

下图显示了高电平振荡的局部放大视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jwo:

    这种行为当然是意料之外的。

    我将其运用到实验室中、当我测试设置时发现了相同的问题(作为参考,我使用的输入频率为 9kHz,因为我们的信号发生器无法提供任何较低的频率)。

    以下是原始配置下的输出波形 — 3.3Vpp 输入信号和输入电压、1.8V 输出电源:

    我尝试将输入信号设置为 1.8Vpp、并获得了以下波形:

    我通读了我们的一些文档、发现有更多关于 LVCMOS 输入的需要注意的事项。  

    LMK00804B 的 LVCMOS 输入不是典型的 CMOS 输入驱动器;相反、该设计遵循差分输入。 因此、输入的开关阈值遵循差分设计、而不是 CMOS 型设计。 这意味着、当内部正极引脚的高电压电平超过内部负引脚的电压电平时、LMK00804B 将产生方波。 在内部、负极引脚设置为~200mV、因此当 LMK00804B 的输入(或正极引脚的输入)高于 200mV 时、您将开始看到输出形式。 当输入超过 400mV 时、可以看到完整的方波摆幅。  

    我相信、上述特性与您极低的频率相结合、可以解释您所看到的问题。 LMK00804 是一款对输入压摆率非常敏感的器件。 如果压摆率不大于或等于 3 V/ns、则会出现意外行为。

    我尝试使用 CLK 输入、在较低频率下获得了更大的成功。 我附件了 9MHz 输出信号的屏幕截图:

    所有这些信息都不能解释为什么当您将输入摆幅从 3.3V 更改为 1.8V 时、输出信号会变得更干净、因此我会向设计人员传达这些问题。 同时:

    1) 您是否可以探测 CLK_SEL 引脚以查看其行为?

    2) 您是否可以修改电路板以通过 CLK 输入进行输入?

    3) 你能测量输入信号的上升时间吗?

    4) 你能告诉我,你在哪里,如何探测这些信号?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    1) 您是否可以探测 CLK_SEL 引脚以查看其行为?
    CLK_SEL 保持低电平

    2) 您是否可以修改电路板以通过 CLK 输入进行输入?
    我尝试重新设计跳线以将信号输入到差分 CLK 输入端、输出信号现在看起来正常。

    3) 你能测量输入信号的上升时间吗?
    输入信号的上升时间约为 3.5ns。

    4) 你能告诉我,你在哪里,如何探测这些信号?
    CH1 通过短跳线测量 R2297、CH2 直接在 R254 引脚 1 处进行探头。

    遗憾的是、我目前无法进行设计更改、因此无法将信号重新路由到差分时钟输入。

    要解决这个问题、我是否只需要提高输入信号的压摆率? 大于或等于 3 V/ns 的要求似乎有点严格。

    谢谢

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答。 要解决该问题、增加输入压摆率可能会解决该问题。  

    但是、使用 1.8V 输入时没有问题 — 是否可以切断 3.3V 输入信号的摆幅?

    谢谢、

    Michael