This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:FMCW 的斜坡生成

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1539071/lmx2492-ramp-generation-for-fmcw

器件型号:LMX2492

工具/软件:

是否可以使用 LMX2492 生成 FMCW 波形、如下所示?

-频率范围:从 5300MHz 到 5900MHz

-相位检测器频率: 200MHz(检测周期应为 5ns)

扫描时间:3us

此外、为了实现上述目标、哪些环路带宽和其他设计条件是合适的?

然后、我认为环路带宽应该比 5MHz 更大、但对于常规 PLL 设计而言、它看起来有点过高。 如果是、应如何修改扫描时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihara-San:

    LMX2492 可支持此操作、如您所述、结果的线性度取决于环路带宽。 我们需要使用尽可能宽的环路带宽。  

    在给定的配置下、有 600 个斜坡、每个斜坡都需要通过 1MHz 更改频率。  

    例如、环路带宽= 4.45MHz、相位裕度= 47.8 度

    从 5300MHz 到 5301MHz 的开关时间约为 56ns。  

    在我看来、3µs 斜坡持续时间太短、无法实现。