Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PLLATINUMSIM-SWThread 中讨论的其他器件:LMX2594、 LMK04828
工具/软件:
您好、
我正在尝试对 LMX2594 进行仿真、之前是 LMK04828B。
当将来自 LMK04828 的噪声级联到 LMX2594 时、初始输出相位噪声很好。
如果我然后点击“计算环路滤波器“来找到理想抖动所需的理想环路滤波器值、我就可以在 100Hz 下获得大规模的环路增益。
如果我尝试将滤波器值恢复到 PLLatinum 生成的原始值、那么 100Hz 下的高增益仍然存在。 这使我认为这是一个错误?
这是初始结果:
以下是优化结果:
这里尝试返回到原始值:
以下是 LMK04828 初始仿真结果: