请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832工具/软件:
我使用 LMK04832 作为 PLL、我想使用保持功能。 我设置 HOLDOVER_EN=1、 基于 DLD=1 退出、HOLDOVER_PLL1_DETECT=1、TRACK_EN=1。 CLK 输入为 clk0。 当上电时、PLL 被锁定
当我移除 clk0 输入、 但我发现 活塞不工作。 是否需要设置其他寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.