This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:DLD 保持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1540394/lmk04832-dld-holdover

器件型号:LMK04832


工具/软件:

   我使用 LMK04832 作为 PLL、我想使用保持功能。 我设置  HOLDOVER_EN=1、 基于 DLD=1 退出、HOLDOVER_PLL1_DETECT=1、TRACK_EN=1。  CLK 输入为 clk0。  当上电时、PLL 被锁定

当我移除 clk0 输入、 但我发现 活塞不工作。    是否需要设置其他寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye:  
    我相信您使用的 PLL1 是正确的?  

    请注意、基于 DLD 的退出可能需要一些时间、因为保持将启用、并将等待 PLL1 R 和 N 分频器对齐、然后再退出保持模式。  
    从您的设置中、您尝试执行以下操作:  

    请按照上述步骤了解跟踪 CPout1 保持。  

    此致、  

    Vicente