This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571

Guru**** 2661395 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2571EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1521038/lmx2571-lmx2571

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

尊敬的团队:

我无法找到 LMX2571 的 LTspice 模型。 它可以共享吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有这个模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我是这款产品的新手、计划购买评估板。 您能否使用 DSO 查看输出波形? 还是频谱分析仪绝对必要?

    此致、

    Athira K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要示波器的带宽高于 信号频率、我们就可以使用示波器测量输出信号。  

    但是、如果要测量杂散和相位噪声、需要使用频谱分析仪或相位噪声分析仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们是否可以使用 LMX2571 的两个输出连接到负载。 LM2571EVM 也有两个输出、是否可以使用这两个输出? 它们输出的信号是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athira:

    当您同时使用它们时、它们将输出相同的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    是否可以使用 LMX2571EVM 来获得 10 至 50MHz 之间的输出频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athira:

    LMX2571 可以支持低至 10MHz 的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我今天收到了 LMX2571EVM 电路板。 初始设置中、USB2ANY 适配器出错。 我将显示一个对话框 USB2ANY 固件加载程序。  我尝试通过从适配器中按下 BSL 按钮来定位 BSL 按钮。 但没有任何标识。 我无法继续。 请做必要的事情。

    此致、

    Athira K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athira:

    请尝试以下操作:

    1.重新启动电脑

    2.运行 TICS Pro

    3. 在按下 BSL 开关的同时将 USB 电缆插入 USB2ANY。

    4.然后您应该看到“更新固件“按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我已按照您的指示进行了后续操作。 将 USB 电缆连接到 USB2ANY 并按 BSL 时、会收到如下所示的对话框。 单击第一个对话框上的“确定“、它将移至第二个对话框、然后不会继续任何操作。 USB2ANY 是否需要任何驱动程序或固件加载程序软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athira,

    1.打开 TICS Pro、然后将 USB 电缆插入 USB2ANY、您可能会得到此信息

    2.单击“确定“

    3.你应该得到这个

    4.拔下 USB 电缆。

    5.按住 BSL 按钮

    6.插入 USB 电缆

    7.你应该得到这个

    8、点击“更新固件“按钮,固件更新将开始

    9.完成后单击关闭按钮。

    10. 通过点击 USB communications→Interface 来检查 TICS Pro 中的 USB 连接。 确保 USB Connected(USB 已连接)按钮变为绿色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢、现在问题已解决。