This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:EVM 启动和设置问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1543619/lmk03318-evm-bring-up-and-setting-question

器件型号:LMK03318


工具/软件:

您好团队

我的客户会遇到一些有关启动 LMK03318EVM 的问题

您能帮助我检查以下任何设置是错误的吗?

EEPROM 写入问题。

我们按照以下步骤写入 EEPROM 1a>>2>>3、读取所有 EEPROM >> GUI 映射、数据表示 0

但 EVB 没有输出、晶体不会振荡。  VDD = 3.28V、VDDO = 1.81V、PDN = 2.57V

以下是设置文件

e2e.ti.com/.../OLS_5F00_20250721.tcs

I2C 地址也很奇怪。GPIO 1 H=0x7F、MID = 0x7D、L = 0x7C 软件版本为 v1.7.9.1

以下是 EVM 的当前设置

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    本周您是否有时间进行实时调试? 这可能是确定解决方案的最快方法。 这可能需要对 EEPROM 进行重新编程。

    设置文件是在写入器件之前还是之后? 我注意到、I2C 地址在文件头中列为 0x7F。

    谢谢、

    Kadeem