Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1, LMK05318B
Thread 中讨论的其他器件: LMK05318B
工具/软件:
这是一个奇怪的问题,我不明白发生了什么。
我将 LMK05318B-Q1 设置 为 OUT4-OUT7 设置为 CMOS +/+以获得 8 路输出。 如果我未设置 SYNC_AUTO_APLL、所有 8 个输出都会出现几乎瞬间的锁定并保持该状态。 当然、它们是不同步的、但非常稳定。 一旦我打开 SYNC_AUTO_APLL、DPLL 相位和频锁(主要是相位)就会出现恒定摆幅、并且输出将无法使用。
如果这不够奇怪、如果我将 2 个输出更改为 CMOS +/-或 CMOS +/HiZ、情况会趋于稳定、但偶尔会出现滑倒。 其中 1 个在+/-或+/HiZ、另 3 个在+/-或+/HiZ、可实现长期稳定。
现在我想到的是串扰和功率。 输出会路由到具有 15cm 同轴电缆的 SMA 面板插孔、并且不会靠近 PRIREF、 SECREF 或 XO、因此 我不确定输出上的串扰会如何导致 DPLL 无法获得锁定。 至于电源、VDD 和 VDDO 均来自单独的 3 安培电源、因此不存在电力短缺问题、采用单片布置无益。 芯片上还有一个散热片和一个风扇、以保持温度相对较低。 如上所述、如果我不使用 SYNC、所有设置为+/+的输出会稳定但略微不同步。 使用不同步静音也可以正常工作。
我可以使我的设计使用 6 个同步输出 (+/+、+/-+、+/HiZ、+/HiZ)、但我真的想知道发生了什么。
我附加了 2 个 TCS 文件、一个在+/+处有 4 个输出、另一个在+/HiZ 处有 4 个输出。
任何见解都将不胜感激。
e2e.ti.com/.../lmk05_2D00_10mhz_2D00_rev11_2D00_chan4567_2D002B002B002D00_sync_2D00_mute.tcs
e2e.ti.com/.../lmk05_2D00_10mhz_2D00_rev11_2D00_chan4567_2D002B00_Z_2D00_sync_2D00_mute.tcs