工具/软件:
您好的团队、
这是代表客户发布的。
LMK5B33414 XO 输入 48MHz(±50ppm)、IN0 输入 25MHz(±10ppm)、LMK5B33414 运行抖动衰减抑制、OUT0 输出 312.5M 时钟、312.5M 时钟精度±50ppm? 或±10ppm? 如何计算它?
此致、
Lydia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
这是代表客户发布的。
LMK5B33414 XO 输入 48MHz(±50ppm)、IN0 输入 25MHz(±10ppm)、LMK5B33414 运行抖动衰减抑制、OUT0 输出 312.5M 时钟、312.5M 时钟精度±50ppm? 或±10ppm? 如何计算它?
此致、
Lydia
尊敬的 Lydia:
数据表在 8.2.2 DPLL 部分中对此进行了说明。
“
启用 DPLL 运行模式且 DPLL 锁定时、DPLL 参考输入(INx 引脚)决定了输出时钟的频率稳定性和准确性。 XO 引脚上的时钟源决定了输出时钟的自由运行和保持频率稳定性和精度。 VCBO 决定了 12kHz 至 20MHz 积分频带内的 BAW APLL 输出时钟相位噪声和抖动性能、不受 XO 引脚输入的频率和抖动影响。
“
此致、
Jennifer