This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:LMK5B33414 输出 312.5M 时钟精度确认

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1539769/lmk5b33414-lmk5b33414-outputs-312-5m-clock-accuracy-confirmation

器件型号:LMK5B33414


工具/软件:

您好的团队、

这是代表客户发布的。

LMK5B33414 XO 输入 48MHz(±50ppm)、IN0 输入 25MHz(±10ppm)、LMK5B33414 运行抖动衰减抑制、OUT0 输出 312.5M 时钟、312.5M 时钟精度±50ppm? 或±10ppm? 如何计算它?  

此致

Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Lydia、

    根据您的设置、当 DPLL 锁定时、输出具有 IN0 输入的精度 (10ppm)、而当 DPLL 解锁时、输出具有 XO 输入的精度 (50ppm)。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jennifer:

    感谢您的支持。

    有客户的回应,请进一步支持,非常感谢。

    是否有任何参考文献?  

    此致

    Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lydia:

    我不关注这个问题。 您是否要求提供更多文档?

    此致、
    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的支持。

    有客户的回应,请进一步支持,非常感谢。

    是否有任何文章分析 DPLL 锁定后的时钟精度是否为 10ppm?

    此致

    Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lydia:

    数据表在 8.2.2 DPLL 部分中对此进行了说明。

    启用 DPLL 运行模式且 DPLL 锁定时、DPLL 参考输入(INx 引脚)决定了输出时钟的频率稳定性和准确性。 XO 引脚上的时钟源决定了输出时钟的自由运行和保持频率稳定性和精度。 VCBO 决定了 12kHz 至 20MHz 积分频带内的 BAW APLL 输出时钟相位噪声和抖动性能、不受 XO 引脚输入的频率和抖动影响。

    此致、

    Jennifer