This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:输出时钟拉范围

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544967/cdce6214-q1-output-clock-pull-range

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214、

工具/软件:

我们需要的是:
单输出器件(多个输出很好,但鉴于以下要求,我们怀疑由于拉/改变 VCO 频率,我们需要消耗整个器件)。  
输出时钟 频率: 可牵引/可变“实时“ (平滑,无干扰的频率转换)  从 100Mhz 到 96Mhz (上限值范围可能略小)
FREQ 更改步长。    N*(Xppm) 、  N = 1-50 (性能提高 1-100)、  X = 0.3ppm  (可能高达 1ppm、我们必须测试大于 0.3ppm 是可以接受的)。  
最大 频率变化压摆率:  1 Hz / usec (1MHz/秒)、  2 Hz / us(首选) 。   (实际上,我们每 1ms 至 8ms 执行一次频率阶跃)   
1) 我们可以用 CDCE6214 满足这些要求吗?  (我们还需要 autoqual)。
2) 是否有适用于 TI 时钟器件的配置工具?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rolf、

    我认为、您可以用 CDCE6214-Q1 更好地实现这种行为。 TICS Pro GUI (https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW) 非常适合 配置 该器件。

    数据表中有关 DCO 模式控制的相关部分如下(用于确定寄存器设置):

    可以使用 I2C 访问或通过配置两个 GPIO 引脚进行 DCO 递增和 DCO 递减来调整 DCO。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kathleen。

    我忘记澄清操作的一个方面。

    在文档(数据表) 中、频率通过 DCO 变化 会修改根 VCO 工作频率,从而修改所有输出时钟频率 — 是否正确?

    此外、我假设 DCO 操作的全拉范围由 Σ — Δ 调制器分子值的可用调整范围决定。  

    该范围是否在数据表中明确指定?  (我将查找该信息...)

    TICS Pro GUI 程序是否会   作为步长设置的函数、帮助确定 DCO 运行的(输出)最大 — 最小拉动范围?

    再次感谢、

    Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在关闭主题、将讨论合并到电子邮件中。

    此致、

    CRIS