Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE6214-Q1主题中讨论的其他器件:CDCE6214、
工具/软件:
我们需要的是:
单输出器件(多个输出很好,但鉴于以下要求,我们怀疑由于拉/改变 VCO 频率,我们需要消耗整个器件)。
输出时钟 频率: 可牵引/可变“实时“ (平滑,无干扰的频率转换) 从 100Mhz 到 96Mhz (上限值范围可能略小)
FREQ 更改步长。 N*(Xppm) 、 N = 1-50 (性能提高 1-100)、 X = 0.3ppm (可能高达 1ppm、我们必须测试大于 0.3ppm 是可以接受的)。
最大 频率变化压摆率: 1 Hz / usec (1MHz/秒)、 2 Hz / us(首选) 。 (实际上,我们每 1ms 至 8ms 执行一次频率阶跃)
1) 我们可以用 CDCE6214 满足这些要求吗? (我们还需要 autoqual)。
2) 是否有适用于 TI 时钟器件的配置工具?