This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:LMK5B33414EVM 零延迟模式 10MHz 具有相位差异

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547751/lmk5b33414-lmk5b33414evm-zero-delay-mode-10mhz-has-phase-difference

器件型号:LMK5B33414


工具/软件:

当我使用 LMK5B33414 使用 10M 基准输入测试 ZDM 模式时、我注意到复位芯片的相位存在偏差。 这可能是什么原因? 附件包含我的配置文件。 该图显示了多次复位后软件的输出通道 0 与基准时钟之间的相位差。

 e2e.ti.com/.../LMK5B33414_5F00_10MHz_5F00_ZDM.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenhao:

    您能分享的屏幕截图吗 链路状态 编程和复位后的页面? 确保点击“Read Status“。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

    感谢您的回复。上图显示了状态页的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenhao:


    加载使用 ZDM 的 TCS 文件 DPLL3 后、配置为仅从 IN1 获取基准输入。 光学引擎的图像中。

    但在参考验证框右侧的状态页面图像上、我们可以看到仅选中 REF0_VALID_STATUS。 我更改了 GUI、将 REF0 和 REF1 都作为有效的 DPLL 基准。 您是否可以尝试此新 TCS 配置并报告新状态页面以及零件是否按预期工作?
    e2e.ti.com/.../LMK5B33414_5F00_10MHz TCS_5F00_ZDM-DPLL3-REF0-valid.tcs

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。我已经想出了原因。 这是因为我的基准时钟针对交流耦合设置不当。但我还有另一个问题。 直接电流基准时钟 ino 的计算效率。 输入信号是阻抗为 50 欧姆、振幅为 2V 的 10M 方波信号。有时、当接通电源时、锁定将丢失、读出状态如上图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenhao、

    这似乎是因为状态位尚未更新、或者在更新发生时器件锁定。

    除非按下“Read Status“按钮、否则状态页面不会更新。 电路板上电后、DPLL 需要一段时间来实现相位和频率锁定。 如果在此期间点击“Read Status“按钮、我预计 LOFL_DPLL3 和 LOPL_DPLL3 在短时间内= 1。 您可以继续点击“Read Status“、并且应该看到状态位处于清除状态。

    此致、
    Kyle Yamabe