This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:使用最大 RAMP_CLK 频率的约束条件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1548972/lmx2594evm-constraint-for-using-the-maximum-ramp_clk-frequency

器件型号:LMX2594EVM
主题 (LMX2594) 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想使用 LMX2594 (EVM) 的手动斜升模式作为最大速度(最大 RAMP_CLK 频率)

使用最大 RAMP_CLK 频率 (250kHz) 是否有任何限制?

在快速频率下、斜坡似乎不能正常工作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、

    我希望从 2.4G 斜升至 2.5G、作为 1MHz 的步长。

    但在快速 RAMP_CLK 频率 (10kHz) 下、

    它似乎仅在 2.4G 到 2.45G 之间工作,步进总数仅为 50(不是 100)。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2594 数据表图 10、

    斜坡是处于自动还是手动模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图 10 是无校准自动斜升。

    从 2.4G 到 2.5GHz 的扫频时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    在手动斜升和 1MHz 的步进高度时、
    我想在 1ms 内进行扫描。

    此外、扫描范围 (2.4GHz~2.5GHz) 和步长高度 (1MHz) 不是关于 VCO、而是最终的射频输出。

    此外、实际上 、我想知道斜坡的最大速度。

    特别是、我想尽可能使用手动斜升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出端为 2.4G 至 2.5GHz、1MHz 步长、斜坡周期= 1ms

    - 1ms 内有 100 个阶跃、每个斜坡的持续时间为 10µs、因此 RAMPclk 频率为 100kHz

    - VCO 在 9.6G 到 10GHz 之间运行。 斜坡范围为 400MHz、因此在斜坡周期内将进行多次 VCO 校准。 然而、10µs 不足以完成校准。 此外、校准期间还会有较大的干扰。  

    我可以捕获一些绘图、供您明天参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果无法达到 1ms、

    斜坡的最大速度是多少?

    (斜坡的最短时间是多少?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在自动斜坡模式下、

    最大速度是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寻找线性斜坡

    或者你可以接受“楼梯“斜坡?

    上述干扰是由于 VCO 校准造成的。 这些阶跃(平坦区域)用于让器件完成 VCO 校准。 此步骤的持续时间应至少为 10µs。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    线性度更好。

    下图展示了通过 4MHz 步长高度和 4kHz RAMPclk 进行手动斜升。

    图中的干扰是否也是 VCO 校准引起的?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、看起来是这样的。 阈值设置是什么?