Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
主题 (LMX2594) 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我想使用 LMX2594 (EVM) 的手动斜升模式作为最大速度(最大 RAMP_CLK 频率)
使用最大 RAMP_CLK 频率 (250kHz) 是否有任何限制?
在快速频率下、斜坡似乎不能正常工作。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
工具/软件:
您好:
我想使用 LMX2594 (EVM) 的手动斜升模式作为最大速度(最大 RAMP_CLK 频率)
使用最大 RAMP_CLK 频率 (250kHz) 是否有任何限制?
在快速频率下、斜坡似乎不能正常工作。
谢谢你。
您好!
输出端为 2.4G 至 2.5GHz、1MHz 步长、斜坡周期= 1ms
- 1ms 内有 100 个阶跃、每个斜坡的持续时间为 10µs、因此 RAMPclk 频率为 100kHz
- VCO 在 9.6G 到 10GHz 之间运行。 斜坡范围为 400MHz、因此在斜坡周期内将进行多次 VCO 校准。 然而、10µs 不足以完成校准。 此外、校准期间还会有较大的干扰。
我可以捕获一些绘图、供您明天参考。