Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMX2615-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SP主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP
工具/软件:
您好:
我的客户对-SP 器件占用空间设计有一些疑问。
问题 1: 您能否提供 LMK04832-SP 的推荐封装信息或相关材料(封装图,焊盘图案等)?
问题 2: 是否可以对 LMX2615-SP 和 LMX04832-SP 使用相同的 CFP64 (QFP64) 封装尺寸?
谢谢你。
JH