This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:环路滤波器编程

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552108/lmk03318-loop-filter-programming

器件型号:LMK03318


工具/软件:

您好、

我尝试确定选择了尽可能合适的环路滤波器参数。 我可以根据 TICS Pro 上的设置在示波器上获得可接受的波形:

但是、当我尝试根据 Platinum Sim 健全地检查环路滤波器设置时、便会得到

C2 是一个外部电容、在整数模式下应该为 3300pF。 但是、当我点击“Calculate Loop Filter“时、Platinum Sim 默认为 120pF。 您能提出建议吗? 我可以通过在 TICS Pro 中选择各种 R 和 C 组合并测量示波器上的抖动来尝试强力执行此操作。 然而、这似乎涉及很多问题。  

我的设计用于测试和测量设置。 因此、我对尽可能干净的时钟感兴趣。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    根据您的输入频率和 PLL 频率、我建议使用 3300pF 的外部电容值进行以下设置:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kadeem。

    是否有我可以使用的在线计算器? 我尝试使用一些不同的 ref clk 和所需的 VCO 配置对 EEPROM 页面进行编程。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    用于计算环路滤波器设置的唯一计算器是 PLLatinum Sim。 您可以在左侧插入 PLL 环路滤波器设置、并使用左侧的“Advanced"功能“功能级别查看估算的抖动和相位噪声。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kadeem。